This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TVS2200:我们是否具有类似的功能 IC 或更好的 P2P 替换功能、采用 FPF3380UCx WLCSP 12P OVP

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913596/tvs2200-do-we-have-similar-function-ic-or-better-p2p-replacement-with-fpf3380ucx-wlcsp-12p-ovp

器件型号:TVS2200

大家好、  

作为标题、 我们是否具有与 FPF3380UCx WLCSP 12P OVP 相似的功能 IC 或更好的 P2P 替代产品?

谢谢

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Max:

    欢迎使用 E2E!

    FPF3380UCX 是一款包含内部 ESD 保护的负载开关。 在我们的产品系列中、一般而言、我们没有 P2P 兼容器件或负载开关、它们在器件引脚上的 ESD 额定值相同。 您在哪里可以更深入地了解器件的负载开关功能和 ESD 额定值、或者您是否同时需要这两者?

    此致、

    Andy Robles