This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:使用 SGMII 接口是否支持100 Base T 或100 Base K (带或不带 x)?

Guru**** 2430620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913292/dp83869hm-is-100-base-t-or-100-base-k-with-or-without-x-supported-using-sgmii-interface

器件型号:DP83869HM
主题中讨论的其他器件:DP83869

您好、专家

我的客户对此器件有以下问题:

是否支持100 Base T/K (带或不带 x)?

MDC 和 MDIO 可以连在一起吗?

如果需要其他信息、请告诉我。

此致、

Jim B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    DP83869符合 IEEE802.3标准的100Base-TX。

    您能更详细地解释一下 MDC 和 MDIO 链接在一起意味着什么吗?

    谢谢、

    Cecilia