This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:1Gbps 以太网扩展器

Guru**** 2770685 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912698/dp83867ir-1gbps-ethernet-extender

器件型号:DP83867IR

您好!

我们找到 了 DP83867IR 芯片。

我想知道我们是否可以使用其中两个"背靠背"连接的以太网扩展器作为1Gb 以太网扩展器。

我是否需要两个振荡器(每个芯片一个)?

或者是否有任何其他要求?

您是否有任何指导说明?

谢谢、

Kris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kris、

    您能否分享有关此应用原因的更多详细信息?

    您希望使用哪种类型的通信?

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、主要是大量 UDP 数据单向加一些 TCP 双向。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Krzys、  

    感谢您分享应用。 实际上、我们有一个与此主题类似的 e2e 问题、其中包含有用的资源和信息、可为您提供帮助。  

    查看该主题后、如果您需要更多详细信息、请告诉我!

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/675991?Back-to-back-Gigabit-Ethernet-Phys-

    谢谢、

    Cecilia