This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ESDS314:针对持续时间较长脉冲的器件额定功率

Guru**** 2875690 points

Other Parts Discussed in Thread: ESDS314

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913243/esds314-device-power-rating-for-longer-duration-pulse

器件型号:ESDS314

1.该器件的额定功率是170W 还是每通道的额定功率?

2.您能否针对不同的脉冲持续时间提供功率降额曲线? 我特别希望获得120us 的额定功率。 数据表仅提供8/20us 的额定功率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    欢迎使用 E2E!

    ESDS314数据表中列出的所有参数适用于每个通道、因此根据 IEC 61000-4-5浪涌标准、每个通道的额定功率为170W。

    通过根据 IEC 61000-4-5浪涌标准测试器件来获得 ESD 器件的额定功率。 ESDS314的可用数据包含在数据表中。 120us 的浪涌脉冲比 ESDS314的测试脉冲长得多、我们无法保证该器件能够为您的 ESD/浪涌/故障情况提供足够的保护。

    要了解有关我们的保护器件测试的更多信息,请参阅此应用手册: 用于 TI 保护器件的 IEC 61000-4-xTests

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致、

    Andy Robles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢。