This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280DF810:引脚延迟(从芯片到引脚长度)

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS80PCI402, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913625/ds280df810-pin-delay-from-die-to-length-of-pins

器件型号:DS280DF810
主题中讨论的其他器件:DS80PCI402

团队、

我正在尝试匹配差分对布线的长度、并想知道 DS280DF810ABVT 和 DS80PCI402SQE/NOPB 器件的引脚延迟(从引脚到芯片的长度)是多少? 我还想知道、对于我的限制、我是否应该考虑这个引脚延迟?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 DS280DF810、每个网络数据具有封装跟踪延迟、但对于较旧的 DS80PCI402、则没有。 我要指出、对于 25Gbps、封装相对于总通道的延迟影响更大、而对于小于10Gbps 的数据、影响更小  

    DS280DF810高速网的封装布线长度和延迟
    网络名称 总网长(微米) 传播延迟(ps)
    RX0P 1776. 10.8.
    RX0N 1777 10.8.
    RX1P 3017. 18.3.
    RX1N 3024. 18.3.
    RX2P 3177 19.3.
    RX2N 3178 19.3.
    RX3P 2486 15.1
    RX3N 2486 15.1
    RX4P 2499 15.1
    RX4N 2501. 15.2
    RX5P 2877 17.4.
    RX5N 2880 17.5.
    RX6P 2932. 17.8.
    RX6N 2933. 17.8.
    RX7P 1776. 10.8.
    RX7N 1775 10.8.
    TX0P 2844. 17.2.
    TX0N 2829. 17.1.
    TX1P 3988 24.2.
    TX1N 4004. 24.3.
    TX2P 3861 23.4.
    TX2N 3872 23.5.
    TX3P 3510 21.3.
    TX3N 3530. 21.4.
    TX4P 3475 21.1.
    TX4N 3533. 21.4.
    TX5P 3897 23.6.
    TX5N 3896 23.6.
    TX6P 3996 24.2.
    TX6N 3993 24.2.
    TX7P 2834. 17.2.
    TX7N 2835. 17.2.

    因此、

    Rodrigo Natal

    HSSC 应用工程师