This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1013:TIOS101-3上的浪涌保护

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TIOS1013, TIDA-01478

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913471/tios1013-surge-protection-on-tios101-3

器件型号:TIOS1013

您好!

我们目前正在对 TIOS101-3进行功能和 EMC 测试、并希望 TI 芯片的性能满足要求。  

在瞬态浪涌电压抗扰性方面、我们有一个特殊的问题。 如果我们向 TIOS101-3的 OUT 引脚施加浪涌电压(500V-12欧姆)、则芯片将进行下置复位。 附件是供您参考的屏幕截图。 输出看起来关闭了大约30ms、然后再次恢复。 我们认为、由于芯片的欠压检测、会发生输出复位。

根据数据表、该器件在1.2kv 浪涌(500欧姆阻抗)下似乎是安全的。 TI 是否有任何关于瞬态浪涌保护的建议? 在1kV/12欧姆浪涌之前、我们不希望输出复位/关闭。

请提供建议。

最佳 Rgds、

公里/小时

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki KPK、

    是的、20μs TIOS1013数据表的第8.8.8节中的规定、该器件能够承受高达1.2kV 的1.2/50–8/2 μ s IEC 61000-4-5surget、源阻抗为500Ω Ω。  在脉冲期间、12Ω Ω 源阻抗将显著增加向器件引脚的电流、系统中将需要外部 TVS 钳位二极管来满足这一更严格的要求。

    我相信您的断言、UVLO 之后的 OUT 重新启用是波形中30mS 延迟的原因。

    TI 参考设计 TIDA-01478使用 SMAJ30CA 二极管、以40Ω Ω 的源阻抗满足1.2kV 的要求。  我不知道 TI 器件是否符合12Ω Ω 的保护要求、也不知道我可以指向的任何测试结果、这些测试表明阻抗小于40Ω Ω 的结果通过了本 TI 设计。

    您是否要求提供符合此12Ω Ω 源阻抗要求的特定二极管器件型号的建议?  目前、我没有任何具体的建议、需要进行一些工作来确定一个合适的二极管、该二极管的最大钳位电压低于 TIOS1013的绝对最大额定值、泄漏电流和寄生电容足够低、 并考虑温度降额等  

    此致、

    Jonathan