This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9535:TCA9535额定功率

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913604/tca9535-tca9535-rated-power

器件型号:TCA9535

大家好、

数据表中未提供额定功率耗散。

请分享以检查功率降额分析。

等待回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于静态电流相对较小、器件功耗往往受输出端口负载的影响。  您可以在数据表的第9.2.1.1节中了解如何计算不同系统级用例的功耗。  如果您对此有任何具体问题、请告知我们。

    此致、
    最大