This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9306:Pca9306总线电容

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913365/pca9306-pca9306-bus-capacitance

器件型号:PCA9306

我计划在 MCU 和 IO 扩展器之间使用 pca3906电平转换器。 主器件是 MCU 和从器件、我计划使用3个从器件(3个 IO 扩展器)。

Pca9306的数据表中指出、"in i

2C 应用、400pF 的总线电容限值限制了器件数量和总线长度。 。

在估算总电流时、必须考虑 PCA9306器件两侧的容性负载

负载、确保两侧的总和低于400pF。'。

这里、双方都提到了什么。

MCU 侧输入电容和 IO 扩展器输入电容?

我是否应该添加所有3个 IO 扩展器的 MCU 侧输入电容、输入电容、并且该电容应小于400pf?

请分享知识。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、"两侧"意味着在计算主节点或从节点所见的总容性负载时、SDA1 1/SCL1侧的电容会有效地增加 SDA2 / SCL2侧的电容。  这是因为 PCA9306不会重新驱动信号、它仅允许低电平信号在1侧和2侧之间导通。  因此、您需要确保 MCU 电容、IO 扩展器电容和 PCB 寄生电容的组合低于400pF 的总限制。

    此致、
    最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Max!

    PCA9306数据表中缺少额定功率耗散参数。 能否通过将最大输出电流(160mA)与 VCC 相乘来计算它?

    请在此处分享您的建议。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、这会高估该器件的功率耗散。  您可以找到有关如何计算这些线程中功率耗散的一些详细信息:

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/683057

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/749953

    最大