This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE4410:PCIe CLKREQ 问题

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVPE4410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913503/sn75lvpe4410-pcie-clkreq-question

器件型号:SN75LVPE4410

大家好 、

我有一个与 SN75LVPE4410无关的 PCIe 时钟问题、但 SN75LVPE4410用于 PCIe 应用、因此我在这个论坛中提出了这个问题。

PCIe 主机和器件具有自己的 CLKREQ 信号、当该信号在 主机侧等 CLKREQ 中的一个上有效时、主机和器件应该输出其时钟、还是仅主机输出时钟、而器件不输出时钟?

谢谢、致以最诚挚的问候!

Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hao、

    有关 PCIe 基本规范中的 CLKREQ#连接的信息很多。  下面是 PCIe 4.0的实现说明。

    通常、只要 PCIe 链路上的一个器件需要 REFCLK 信号、时钟发生器就应继续输出时钟。

    此致、

    Lee