This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8020B:处理器睡眠模式下的工作模式

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8020B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913125/tusb8020b-working-mode-under-processor-sleep

器件型号:TUSB8020B

大家好、

TUSB8020B 用于电话。

您能否告诉我们、当手机处于待机模式时、TUSB8020B 在哪种模式下工作? 我发现有低功耗模式、工作模式等。

我们通常是否通过设置寄存器强制 TUSB8020B 在一种特定模式下工作?

非常感谢。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    不需要强制集线器进入任何模式。  主机控制器应在集线器进入睡眠模式之前将其置于低功耗模式(U3/挂起)。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    感谢您的回复。

    客户反馈 挂起模式下电流消耗过大。

    您能否推荐电流消耗较低的合适器件? 在暂停模式下是否有其他方法可降低电流消耗?

    谢谢。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    TI 没有挂起功耗较低的 USB 3.0功能集线器。   

    此致、

    JMMN