This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83TC811EVM:使用 PSE 和/或 PD 板进行 PoE 评估

Guru**** 2964790 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912128/dp83tc811evm-poe-evaluation-with-pse-and-or-pd-board

器件型号:DP83TC811EVM
主题中讨论的其他器件:DP83TC811

您好!

我的客户希望评估包括 PoE 在内的 DP83TC811。

我们的 PSE 和 PD 评估板是否可以实现这一目标?

您对他们的请求有什么想法吗?

此致、Katsu  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    我们实际上在 TI.com 上推出了新发布的设计。 思考以下链接:

    https://www.ti.com/tool/TIDA-010076

    此设计使用 DP83TC811并利用 POE。  

    如果您有其他问题、请告诉我。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia、

    感谢你的答复。

    设计对我的客户来说很好、但他们处于研发阶段。 他们希望对现有 的板进行评估。

    你有什么想法吗?

    此致、Katsu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    我们没有现有的电路板、但您可以使用我链接到您的设计作为参考。 还应提供包含详细设计说明的用户指南。

    谢谢、

    Cecilia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cecilia - San、

    感谢您的支持。

    是否可以购买此设计的电路板?

    该设计采用菊花链连接、您是否有用于以下配置的设计或电路板?

    PoE--|Ω |-- PD

    SPE ----|------ 2线--- |-- SPE

    此致、

    猪排

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Katsu、

    很遗憾、您无法购买电路板、但可以查看在线文档和原理图/布局。

    目前、我们没有任何 SPE POE 设计可在网络上购买。

    谢谢、

    Cecilia