This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS3USB3000:原理图审阅

Guru**** 2652475 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912948/ts3usb3000-schematic-review

器件型号:TS3USB3000

您好,团队

您可以帮助查看以下原理图吗? 为了简化布局、客户设计了以下原理图。 使用1# IC USB+将2# USB-+和 USB-连接到 USB+。 MHL +/-也是如此。 +/-端口内的物理接口是否完全相同? 谢谢你。

此致、

Ansel Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、它可以正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    +/-端口内的物理接口是否完全相同? 因为在这种情况下识别 USB 闪存驱动器时会出现一些问题。  

    谢谢你。

    BR、

    Ansel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它只是 无源多路复用器、内部与 USB 无关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    明白了、谢谢。

    BR、

    Ansel