This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS84A:SN75LVDS84AQDGG:关于热插拔下的 ESD 保护

Guru**** 2650625 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS84A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912637/sn75lvds84a-sn75lvds84aqdgg-about-esd-protection-under-hot-swap

器件型号:SN75LVDS84A

尊敬的 TI 专家:

我们使用的是 SN75LVDS84AQDGG。 在生产过程中、热插拔和插拔是不可避免的、这很容易损坏 IC、其比例约为10%。

目前、我们已经尝试过 ESD 保护、型号为 AZ1045-04F、封装为 DFN2510P10E、但效果不好。

您能否帮助解决这一难题或提供一些建议?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    感谢您与我们联系。 让我详细回顾一下 ESD 二极管保护、稍后我将与您联系。

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、青色、

    让我再次重申这个问题。 基本而言、您观察到热插拔会导致 IC 损坏、无论是否具有 ESD 二极管保护。 交换连接时、观察到图形控制器与 SN75LVDS84A 或 SN75LVDS84A 之间的显示位置是什么? 请向我提供您所说的 IC 损坏的具体情况吗? 症状是什么? 也就是说、什么不起作用?

    Aaron