This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:对于眼图规格、您能否帮助解释"抖动频率>OLDI 时钟/40"

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912219/ds90ub948-q1-for-the-spec-of-eye-diagram-could-you-pls-help-explain-jitter-frequency-oldi-clock-40

器件型号:DS90UB948-Q1

您好、专家、

对于眼图的规格、您可以帮助解释"抖动频率> OLDII 时钟/40"吗? 这意味着什么、以及如何查看此条件是否满足?

BRS、

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    这可以通过示波器上的 CDR 设置和 PLL 设置来实现。

    我将通过电子邮件向您提供一些文档。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Charley、

    到目前为止、我没有收到您的电子邮件。 您可以帮助检查一下吗? 谢谢

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wilson、

    发送给您。

    此致、

    蔡夏利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Wilson

       为此、您需要使用 Tektronix DPOJET 软件。 您能否确认您有权使用此设备? 如果执行此操作、您应该在范围上看到以下内容

    如果您有此信息、请告知我们、我们可以向您发送分步指南。 如果您没有这种设备、并且有不同的设备、那么我们需要找到不同的方法来获取此数据

    谢谢

    Vijay