This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:HD3SS3220、TUSB211、TPS62082

Guru**** 1472385 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220, TPS62082, TPS62080
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911182/hd3ss3220-hd3ss3220-tusb211-tps62082

器件型号:HD3SS3220
主题中讨论的其他器件: TPS62082TPS62080

您好!

我需要有关原理图审阅的帮助。

我的应用将在 UFP 模式下工作。 我对 HD3SS3220数据表中的图12和"UFP 软件狗评估模块用户指南"的图6 (http://www.ti.com/lit/ug/sllu241a/sllu241a.pdf?ts=1591207700675)有点困惑:引脚:ID、 VCONN_FAULT_N、 CURRENT_MODE -它们是否需要上拉或悬空?

这将用作无源器件(在电池电量耗尽模式下)  

我的原理图:

在原理图中、值中有一个错误- U1 TPS62080是 TPS62082

非常感谢

此致、

Aleksejs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我还不了解数据表 DIR 引脚规格 DIR 引脚最大额定值是 VCC33 +0.3V (第一个屏幕截图)

    在  《UFP 软件狗评估模块用户指南》中、DIR 引脚被上拉至5V (第二个屏幕截图)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于3220、最好使用独立电源为 VDD5供电、而不是由 Vbus 供电。 如果不使用这些引脚、您可以将其悬空、例如 ID、Vconn。

    DIR 引脚为3.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢清除有关 DIR 引脚电压的信息。

    我没有单独的电源、该器件将用于 USB 集线器、因此它将由主机供电。

    在我的情况下、我是否纠正了"电池电量耗尽模式"?

    此致、

    Aleksejs

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、这将起作用。 最好在 EN_CC 上添加 CAP。

    此外、在 RX1/RX2上添加330nf、并在 RX 上删除 C86/C87

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian!

    感谢您的评论。

    • 在 EN_CC 上使用47uF 电容是否会更好、如 UFP 软件狗设计手册#3中所述?  
    • 那么、我还需要移除 R40-R43、在 RX 上使用 C86/C87?
    • RX1/RX2上的330nF 也使用0201尺寸作为 TX1/TX2线路? 为什么我还需要在 RX1/RX2上放置电容器?这是一些新的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    • 在 EN_CC 上使用47uF 电容是否会更好、如 UFP 软件狗设计手册#3中所述?  (可能为1uf)
    • 那么、我还需要移除 R40-R43、在 RX 上使用 C86/C87? (是的、它只在连接器侧需要。
    • RX1/RX2上的330nF 也使用0201尺寸作为 TX1/TX2线路? 为什么我还需要在 RX1/RX2上放置电容器?这是一些新的建议? (这是为了防止 Type-C 连接器的另一侧产生高共模电压)