This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:XIO2001IZGUR、PI7C9X110BNBE 和 PI7C9X111SLBFDE 的差异

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912904/xio2001-difference-of-xio2001izgur-pi7c9x110bnbe-and-pi7c9x111slbfde

器件型号:XIO2001

您好!

我们希望使用 XIO2001IZGUR 来替换 PI7C9X110BNBE 和 PI7C9X111SLBFDE。

两者之间有何差异?  

谢谢!

最棒的

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    XIO2001 不是可逆电桥、它只是一个 PCIe 至 PCI 转换电桥。 PI7C9X 器件是可逆电桥。

    此致、

    Davor