This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDP142:DP++应用程序的 SNOOPENZ 出现显示屏问题时引导

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TDP142

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913248/tdp142-boot-on-display-issue-with-snoopenz-for-dp-application

器件型号:TDP142

您好、专家、

   我的客户使用 TDP142在其应用中支持 DP++。

   他们发现了与 SNOOPENZ 功能相关的某种显示启动问题。

   当设备连接到 DP 固定显示器时、它可以在启动和进入操作系统期间显示 BIOS 屏幕。

   当器件连接到多输入监视器(自动扫描)时、它不能显示 BIOS 屏幕、但通常可以在进入操作系统后显示。

    

   它们尝试断开 SNOOPENZ 和 DisplayPort 插座上 CONFIG1引脚之间的电路、并禁用辅助嗅探功能(保持逻辑高电平)。

   调整后、器件可显示带有任何多输入监视器的 BIOS 屏幕。

   这是否与监控器自动扫描和 TDP142的监测时间较长的检测时间有关?

    我们刚刚在下面的 TDP142数据表中看到了一个说明。

TDP142会监听本机 AUX 写入 DisplayPort Sink 的 DPCD 寄存器0x00101
(LANE_COUNT_SET)和0x00600 (SET_POWER_STATE)。 TDP142根据值禁用/启用通道
写入 lane 计数设置。 当 SET_POWER_STATE 在 D3中时、TDP142禁用所有通道。
否则、活动通道将基于通道数集的值。"

    这是否意味着 TDP142可能会在 AUX 侦听期间禁用通道、从而导致引导期间无法显示?

    如果我们仅禁用 DP++应用的 snoop 函数、 是否会有副作用?

谢谢

此致、

Edward

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edward

    在多输入监视器上、如果禁用了自动扫描功能、您是否能够看到 BIOS 屏幕?

    禁用 snoop 函数后不会产生功能副作用。 影响是功耗、因为禁用监测功能时所有4个 DP 信道都将处于活动状态。

    谢谢

    David