This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS80PCI402:交流耦合电容器

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912852/ds80pci402-ac-coupling-caps

器件型号:DS80PCI402

在数据表的"设计要求"部分中、建议使用220nF 交流耦合电容器。

您能评论一下建议的电容范围吗?  建议使用220nF 的最小值吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    对于所有 PCIe 应用、建议使用220nF 值。  规格如下所示。

    CTx = 156nF (最小值) 和 275nF (最大值)

    220nF 的值是满足此规范的最常用标准值、并且具有与限制的裕度。

    我们还建议使用0402或更小的封装尺寸。 0201尺寸是大多数 PCIe 应用的理想选择。

    此致、

    Lee