This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP141:共模输入噪声抑制

Guru**** 2589245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913062/sn65dp141-common-mode-input-noise-rejection

器件型号:SN65DP141

大家好、

在旧项目中、客户遇到输入共模问题。 噪声频率范围小于10MHz、LVDS 频率范围介于几百 MHz 至5GHz 之间、是否有任何方法可以抑制共模噪声?  

对于电流电路、电容用于隔离输入共模电压、输入共模电压由内部电路偏置。 是否有其他方法可以改善共模噪声抑制?  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是什么导致了输入共模噪声?

    最常见的解决方案是共模扼流圈。 您可以访问 Murata 网站、了解 DisplayPort 设计的共模块: https://www.murata.com/en-us/products/emc/emifil/selectionguide/feature/spec-disp

     单片 EMI 滤波器是共模扼流圈的替代解决方案。

    改进差分布线也有助于降低共模噪声。 应尽可能减小差分信号对内偏移、以便以相同的长度路由差分信号。 差分信号也应紧密布线、以抑制来自相邻平面的任何可能的噪声耦合。

    谢谢

    David