This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:图形发生器

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912955/ds90ub948-q1-pattern-gen

器件型号:DS90UB948-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

我要实现如下所示的图形生成、我知道 ALP 可以满足我的要求、但我们是否有分步设置应用手册、如 SNLA132E 图形生成中的 sec4.4至947至948?

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Roy、您好!

     SNLA132E 中的第4.3节介绍了使用内部时序和内部时钟对图形进行编程的分步过程。 您可以根据需要修改脚本、以匹配您所使用的面板的所需视频时序。 作为替代方案、您还可以使用 Analog LaunchPAD 软件、通过"Pattern Generation" GUI 选项卡轻松生成图形  

    此致、

    Casey