This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB4041I:晶体振荡器不振荡

Guru**** 2933740 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911599/tusb4041i-crystal-oscillator-not-oscillating

器件型号:TUSB4041I

晶体振荡器是否应始终振荡? 设备是否自动停止驱动晶振?

我尝试验证晶体振荡器、但看不到示波器上的振荡(1pF 有源探头)。 集线器会枚举。 如果我没有连接设备或连接1个闪存驱动器、则行为相同。

默认情况下采用引脚配置模式:

SMBUSz =悬空

AUTOENz =悬空

FULLPWRMGMTz = 4K7至 GND

成组= 4K7至3V3

PWRCTL_POL =悬空

SCL = 1K5至3V3

SDA = 1K5至3V3

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thuan:

    当集线器挂起或未连接到主机时、晶体将停止。

    如果主机连接到集线器、但没有连接下游器件、则主机通常会暂停集线器。

    集线器/下游器件枚举是否正确?

    如果您想离线共享原理图、我向您发送了一个朋友请求。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

      您使用的是什么晶体? 您是否遵循了数据表中提到的说明?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    集线器正在正确枚举。

    1下游器件已正确测试和枚举。

    在连接主机且没有器件或器件的情况下、未检测到振荡。

    是否有办法防止集线器挂起? 即使是板载绑带也是如此? 我们需要将电路板发送给晶体供应商以进行特性描述、因此需要恒定振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    晶振: ECS-240-18-20BQ-DS-TR

    我们认为负载电容器的33pF 过高、因此我们将其更改为20pF、但仍然看不到振荡。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thuan:

    您在哪里探测时钟?  您能否将 USB 闪存设备连接到集线器并对其进行访问(数据传输测试或类似测试)或在探测晶体时连接 USB 鼠标? 时钟将运行。  无法强制集线器脱离板上的低功耗状态。  您可以尝试将 SMBUSz 设置为低电平、这可能会使晶体保持运行、但如果未使用 SMBus 主机、则会阻止正常的集线器运行。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已尝试另一个 USB 设备(耳机)、晶体不断振荡。