This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE802:需要 SI 模型文件

Guru**** 2895520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP601, SN75LVPE802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/913084/sn75lvpe802-need-si-model-files

器件型号:SN75LVPE802
主题中讨论的其他器件:SN75LVCP601

大家好、

我的客户希望研究此器件 、并为其进行 SI 仿真提供 SI 模型(参数格式)。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    我向您发送了一封有关此主题的电子邮件。  SN75LVPE802没有 s 参数模型。  我们有一个 SN75LVCP601 AMI 模型、可用于此器件的仿真。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lee、

    请将其再次发送给我、因为系统已删除。