This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB954-Q1:RX 端口的转发

Guru**** 2589275 points
Other Parts Discussed in Thread: ALP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912245/ds90ub954-q1-forwarding-of-rx-port

器件型号:DS90UB954-Q1
主题中讨论的其他器件:ALP

大家好、

在 DS90UB954中、仅 RX 端口0具有视频输入、但当我设置寄存器0x20=0x00时、寄存器0x4e 提示 buffer_error、当我设置寄存器0x20 = 0x20时、寄存 器0x4e 等于0x04。

这种现象是否正常?应将0x20或0x00?置位寄存器0x20

此致、

李亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    您的 RX 端口1是启用还是禁用?

    如果仅使用 RX 端口0、则设置寄存器0x20 = 0x20是正确的。

    954的输入侧可能存在一些硬件问题。 您可能会有串扰或一些反射。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Hamzeh、

    感谢您的回复。

    前面提到的问题已经解决。

    我如何?954 μ A 的输入侧是否存在串扰或一些反射

    此致、

    李亚历克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

     您可以使用网络分析器测量电路板上的回波损耗、插入损耗和串扰。 您也可以使用 ALP 中的地图工具来评估链接的质量。