This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IO-EXPANDER-EVM:PCB 原理图:slvua59a.pdf

Guru**** 2951550 points

Other Parts Discussed in Thread: TCA9539, TCA6416, TCA9535

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912909/io-expander-evm-pcb-schematic-slvua59a-pdf

器件型号:

您好!

 slvua59a.pdf 中的图5与安装 TCA9539的电路是否相同?
TCA9539和 TCA6416的引脚2不同。
TCA9539的 A1是否固定为高电平?
当更改为 TCA9535时、A2是否固定为低电平?

客户需要新的原理图。
TI 能提供吗?

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="user5163865"]

    器件型号: IO-EXPANDER-EVM

    您好!

     slvua59a.pdf 中的图5与 安装 TCA9539的电路是否相同?
    TCA9539 和 TCA6416的引脚2 不同。
    TCA9539的 A1是否 固定为高电平?
    [Bobb]是的、如果您填充 TCA9539、A1引脚会连接高电平
    当更改为 TCA9535时、A2是否固定为低电平?
    [BobbM]不可以、如果您填充 TCA9535、A2引脚会连接高电平。 您可以看到 RESET_16网络连接到 R8、R8连接到 PWR (根据 J1引脚1注释为3.6V)。

    客户需要新的原理图。
    TI 能提供吗?
    [BobbM]图5中显示的原理图提供了客户了解使用 TCA6416以外的其他器件填充 U2时会发生什么情况所需的信息

    此致、
    Hiroshi

    [/报价]

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bobby、

    感谢您的快速回复。
    当然 A2是 Hi。
    如果电路没有变化、就没有问题。
    此致、
    Hiroshi