This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCA9548A:切换失败

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911561/pca9548a-fail-to-switch

器件型号:PCA9548A

您好、先生、

 

请帮我检查 PCA9548A 的触发信号吗?  

如果我想将多路复用器切换到通道5 (0x20)、如 PIC A 和 PIC B 所示。  

您能否帮助验证 PICA 和 B 两个开关是否都正常?

在我的测试结果中、PIC A 可能会遇到一些无法成功切换的问题。

它是否具有协议类型的一些限制?

 

PICA


 

 

Pico


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、安妮、

    范围已相当缩小。 您能否更近一点、以便我对您认为失败的交易进行位分析?

    谢谢、

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby、

    下面是作为附件的放大波形。

    e2e.ti.com/.../Zoom-in-waveform.zip


    客户 目前正在执行更多测试、 结果如下所示。
    如 PIC A 和 PIC B 所示,我们使用两种 BMC 轮询表单。
    一个是写入+读取、另一个是写入。
    结果表明,表单“Write”可以在 PCA9548APW 上使用,但表单“Write + Read”不起作用。
    有趣的是,“写+读”的形式可以在另一个供应商的9548处工作。
    轮询类型是否有任何限制?

    PIC A 不起作用–BMC 轮询表单:Write + Read


    PIC B 工作正常–BMC Polling Form:Write

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题似乎是在执行写操作后没有发出停止条件。

    我们的器件需要在写入后出现停止条件、才能执行启用/禁用通道的命令。

    -Bobby