This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9517:持续输出电流

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911894/tca9517-continuous-output-current

器件型号:TCA9517

大家好、

我想知道绝对最大额定值。

持续输出电流是否为 A 侧和 B 侧总输出±50mA? 还是每侧的最大值?

我还想估算最大电流消耗。

你怎么看?

条件:VCCB = 3.3V、VCCA = 1.8V

此致、

Kenji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kenji、

    '连续输出电流±50mA 是 A 侧和 B 侧输出的总和吗? 还是每侧的最大值?"

    我需要为您仔细检查这个、但我想它用于单个输出。

    "我还想估算最大电流消耗。"

    我查看了一些特性数据、发现在整个温度范围内 VccA 为1.7V、VccB 为3.3V 的争用情况下、最大值约为4mA。

     

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请您在下面澄清一下、

    数据表中提到的 IO (连续电流)适用于每个引脚?? 也就是说,我们有5个数据引脚,所以每个引脚都可以拉电流或灌电流高达50mA? 请提供建议..

     

    谢谢。

    Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vignesh、

    "数据表中提到的 IO (连续电流)适用于每个引脚?? 也就是说,我们有5个数据引脚,因此每个引脚都可以拉电流或灌电流高达50mA?”

    下面介绍我发现的内容:

    每个 I/O 引脚应能够单独处理50mA 电流、但灌入的总电流不能超过100mA、否则您将超出绝对最大额定值。

    不过、我现在的想法是、如果您尝试向其中驱动过多电流、由于 NFET 进入饱和模式、IOL 将根据 VccB 电压在某个点被钳位。

    -Bobby