This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83630:100MB 长度检测寄存器

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83630, DP83865

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911451/dp83630-100mb-length-detect-register

器件型号:DP83630
主题中讨论的其他器件: DP83865

你(们)好。

我的客户一直在使用 DP83630、并提供了一些有关 100Mb 长度检测寄存器的问题。

  1. CABLE 寄存器的默认值似乎是0xFF、但当连接1m 或更短的电缆时、寄存器会显示什么?
    例如、在连接20cm 电缆的情况下、寄存器值是否变为0x01 (实际上、由于精度的原因、它将大约为0x00~0x05)?
    还是显示为0xFF (无法确定电缆长度)?
  2. 电缆长度估算的精度是多少?
    它是像 DP83865±5m 吗?

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    对于 DP83630、对于短电缆、该值应介于0x00-0x05之间。 但是、为了确认这一点、我们需要查看器件开发时的验证数据。 这有点困难、因为器件是在一段时间前开发的。 客户是否在其电路板上测试过此测试? 他们观察到的值是多少? 这也适用于精度信息、因为它未记录在数据表中。

    此致

    Aniruddha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    客户对此 问题的背景解释如下。  

      有3种类型的电缆(相同的电线和 sane 连接器),它们的长度为0.9m、3m、10m,用于连接系统。

    他们发现  0.9 m 电缆的链路速度与10 m 电缆不同。

    (0.9m 的电缆长度小于10m cable.it 取决于电缆而不是系统)

    他们怀疑0.9m 电缆的质量、并 尝试  使用 DP83630电缆长度测量来检查质量是否良好。

     因此,DP83630显示以下响应。    

    10m 电缆→关于0x0F (15m)
    0.9m 电缆→0xFF (不可测量)

    由于  在极短的电缆(例如1m 或更短)的情况下、它们不知道哪个数字是正确的( 0x00或0xFF)

    如果您在评论中发现短路电缆为0m、 则0.9m 电缆可能会有任何问题。

    您如何看待它?

    如果您 知道使用  DP83630.please 注册来判断电缆质量的更好方法、请告知我们。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shota、Tohru、

    我看到我们团队中的某个人已经在不同主题https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/911787中帮助解决了同一个主题

    我将关闭此线程以避免重复。

    此致

    Aniruddha