This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVCP600:与 SN75LVPE801/2的差异

Guru**** 2946040 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75LVCP600, SN75LVPE801

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912583/sn75lvcp600-about-difference-from-sn75lvpe801-2

器件型号:SN75LVCP600
主题中讨论的其他器件: SN75LVPE801

您好!

关于 SN75LVCP600 (1CH)/601 (2Ch)、我的客户询问一些问题。

(问题)

(1) SN75LVPE801/802与 SN75LVCP600/601之间的推理是什么

这些是引脚兼容的、但某些规格似乎略有不同。

规格有哪些主要差异?(功耗?)

(2)使用 SN75LVCP600 EVM 进行评估后、他们将使用 SN75LVPE801作为产品、

因为 SN75LVPE801的 EVM 未发布。

在这种情况下、是否存在任何问题或疑虑? (例如、功耗。)

 

此致、

TAO_2199

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

    我不会担心、这些器件 在均衡和电流消耗方面具有类似的性能。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、


    谢谢您的回复。
    我通知了我的客户您的答案、并将关闭此主题。

    此致、

    TAO_2199