This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3122E:自动断电和唤醒源

Guru**** 2932190 points

Other Parts Discussed in Thread: TRS3122E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912179/trs3122e-auto-powerdown-plus-wake-up-source

器件型号:TRS3122E

您好、先生:

   对于 TRS3122E IC、配置 FORCEOFF#=高电平且 FORCEON =低电平以启用自动断电增强功能、

RINx、DOUTx、DINx、ROUTx 信号都可以唤醒系统?

还是仅限 DINx、RINx?

还是其他情况?

另请告知自上次 Rin 或 DIN 转换超过30秒后的时间。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    驱动器或接收器都可以唤醒器件。 如果器    件在30秒的驱动器或接收器输入上没有感应到任何活动、它会关闭内部电荷泵以消耗最小功率。  

    如果您有更多问题、请告诉我。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hao:

         您是说、虽然时间超过30秒、

    IC 进入自动断电模式、

    驱动器和接收器都可以唤醒 IC、

    对吧?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    岩石、

    很抱歉、我没有得到您的问题。 更确切地说、从激活 模式到断电模式需要30多秒、而从断电模式到激活模式需要大约30 us。 它需要 驱动器和接收 器都处于非活动状态才能进入断电模式、而它只需要激活其中一个驱动器或接收器即可退出断电模式。

    请告诉我、这对您是否有意义。

    此致、

    Hao