This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001EVM:系统可以#39;t 识别器件 XIO2001

Guru**** 2930430 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912603/xio2001evm-system-can-t-recognize-device-xio2001

器件型号:XIO2001EVM
Thread 中讨论的其他器件:XIO2001

您好!

我应用了 XIO2001 EMM。 当系统在 BIOS 状态启动时作为附件图片显示 XIO2001。

但是当系统(OS:Win10)完全启动时。 我在器件管理器列表中找不到 XIO2001。

请帮助我检查此问题。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-

    您是否尝试过不同的插槽或不同的系统?

    我建议查看 XIO2001 EVM 用户指南中提供的故障排除步骤(第3节)。

    此致、

    Davor