This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1210:VBUS 引脚

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB1210, TUSB8042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912809/tusb1210-vbus-pin

器件型号:TUSB1210
主题中讨论的其他器件: TUSB8042

大家好、团队、

我的客户正在使用 TUSB1210、对以下三个引脚有一些问题:

VBUS、CPEN、ID

由于 TUSB1210连接在其 FPGA 和 USB 集线器(TUSB8042AIRGC)之间、因此它们将 ID 和 CPEN 保持悬空。  TUSB1210的方框图似乎表明 VBUS 实际上只是一个输入(假设检测到5V 电压)。  

它们应该如何处理 VBUS 引脚?  他们很想连接到自己的板5V、但不确定这是否是一个好主意。

感谢您的支持!

Errol

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    他们似乎使用 TUSB1210作为主机、所以应该为集线器提供5V 电压、所以在同一电路板上使用 TUSB8042?