This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD82:请推荐成本最低的合适器件

Guru**** 2680875 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912624/sn65hvd82-please-recommend-suitable-part-with-lowest-cost

器件型号:SN65HVD82
主题中讨论的其他器件:THVD1500

尊敬的团队:

客户对 RS485有以下要求、请推荐成本最低的合适器件:

所有串行端口应能够处理以下通信速度、传输和接收速度的最大偏差为±3%:

-300 bps

-1.2kbps

-2.4 kbps

-4.8 kbps

-9.6 kbps

-19.2 kbps

-38.4kbps

-57.6kbps

-115.2 kbps

-230.4 kbps

 

所有串行端口应至少具有一个16字节 FIFO。

 

RS485总线收发器的类型应为“转换速率限制”。

 

串行端口应支持 RS485 Modbus、并提供每个端口的+12V、200mA 电源输出。

注意:RS485是符合/ISOIEC8482 /和/TIA-EI/标准的平衡信号点对多点层1接口

 

串行端口收发器的压摆率上限必须高于或等于230.4Kbit、低于或等于2 * 230.4Kbit。

 

RS485应有一个 SW 可选线路到线路端接/偏置、具有330欧姆端接和680欧姆上拉至+3.3V 和680欧姆下拉至0V

 

RJ45连接器引脚排列应如下表所示。  引脚1和引脚3是相同的 A、PIN2和引脚6是相同的 B

端口必须相互隔离、并且必须确保极性保护。

 

BR

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin、

    我猜12V 电源和 SW 可选终端/上拉/下拉是系统(模块)要求。

    适合 您应用的低成本 RS-485收发器为 THVD1500 (5V 电源)。 尽管数据表中未提及、但 THVD1500确实具有压摆率控制功能。 如果您对其他新发布的 TI RS-485感兴趣、请参阅此帖子。

    https://e2e.ti.com/support/interface/f/138/t/849650

    此致、

    Hao