This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041A:Android OS 上 TUSB8041 USB2.0眼图测试问题

Guru**** 2929770 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912337/tusb8041a-question-for-tusb8041-usb2-0-eyediagram-test-on-android-os

器件型号:TUSB8041A
主题中讨论的其他器件:TUSB8041

各位专家:

我们的客户希望在 TV Android OS 上测量 TUSB8041的下行端口 USB2.0眼图、但在运行测试模式后、我们无法在测试的下行端口上看到任何高速 USB 测试数据。 我们确认、如果您连接了 USB 器件、则测试的下行端口正常工作。 您能否指导我们如何基于适用于 TUSB8041集线器的 Android 操作系统进行此眼图测试?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    这是预期的、集线器不会通过 USB 测试数据包、因为它没有路由信息、并且没有启用任何下行端口。

    强制在集线器的下行端口上测试数据包的两种方法:

    • 让 USB 主机向被测集线器的下行端口发送 USB 测试数据包命令。
    • 让 USB 主机向集线器发送测试强制启用命令、然后从主机发送测试数据包。  请注意、集线器将影响重复测试数据包上的同步位数和 EOP 宽度。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMNy、您好!

    感谢您的回复、但很抱歉我们不熟悉这些测试、您能不能帮助我们提供有关 Android OS 上 USB 测试包命令或强制启用命令的更多详细信息?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN、您好!

    添加另一个问题、即客户反馈、在此眼图测试期间、他们不会在 Android OS 级别运行、而只是在低级内核中运行、因此无法发送这些 USB 命令。 您能否帮助检查我们的集线器是否可以在某些硬件直通模式下工作、而无需额外的操作系统命令?

    非常感谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    集线器只能在发送预期的 USB 命令时支持 USB 测试模式、无法使用外部硬件强制集线器进入测试模式。 要测试 USB 信号质量测试、他们需要向 USB 集线器生成这些命令。

    此致、

    JMMN