This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS15EA101:用于除 IBIS 之外的 Hyperlynx 的仿真模型

Guru**** 2910380 points

Other Parts Discussed in Thread: DS15EA101, DS15BA101, LMH0324, DS30EA101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912535/ds15ea101-simulation-models-for-hyperlynx-other-than-ibis

器件型号:DS15EA101
主题中讨论的其他器件: DS15BA101LMH0324DS30EA101

您好!

我正在寻找 DS15BA101/DS15EA101的仿真模型、可以使用这些模型来模拟超线性中的传输线。 我可以找到的唯一模型是 IBIS 模型、但要了解预加重或均衡的影响、我需要 touchstone 文件(s4p)或简单的 spice 网表。

如果您能为我提供所需的模型或帮助我找到其他 执行仿真的方法、我将不胜感激。

此致、

Krzysztof Stopa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stopa、

    DS15EA101和 DS15BA101是大约15年前开发的、只有 ibis 模型可用于 DS15EA101器件。

    如果您可以、请告知我们您的应用、我们可能会评论并推荐采用 IBIS-AMI 模型的最新器件。

    此致、、、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的快速响应。

    我正在寻找解决方案、以便在两个 FPGA 模块之间以至少50m 的距离和最小100Mbit/s 的速度传输 LVDS 信号

    此致、

    KS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 KS:

    这是50m 75欧姆还是50欧姆电缆? 如果这是50欧姆的电缆、则只有 ibis 文件用于建模。 对于75欧姆电缆、您可以考虑使用 LMH0324、并且可以使用 IBIS-AMI 文件进行建模。

    此致、Nasser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将使用100欧姆差分电缆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以使用 DS15EA101或 DS30EA101。 但是、只有 IBIS 文件可用于这些器件。

    此致、Nasser