This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046B:芯片无响应

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912477/tusb2046b-chip-not-responding

器件型号:TUSB2046B
主题中讨论的其他器件:TUSB2036

我们将从 Tusb2036迁移到 Tusb2046、2046不会将 DP0线路驱动为高电平、以便系统检测其存在。  此时钟正在生成、电压看起来正常、但 DP0和 DM0都处于低电平。  DP0和 DM0似乎没有被重载(2.7mg 接地)

附件是电路的 pdf。

任何想法

Kinseye2e.ti.com/.../USB-interface.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kinsey、

    我在 DP0上看不到1.5K 上拉电阻、它位于另一个原理图页面上吗?   

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JMMN

    感谢上拉电阻器上的快速响应和良好的捕捉、我完全错过了它。

    Tusb2036有一个 DP0PUR 引脚、而2046没有该引脚。  我是否只需将 DP0线路拉至3.3V 并忽略 DP0PUR 提供的功能?

    Kinsey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kinsey、

    是的、您可以将上拉电阻器连接到3.3V、但需要确保在未连接上行端口时 DP 上拉电阻器未打开。  当未提供来自上行端口(主机)的 VBUS 时、USB 集线器或器件在 DP 或 DM 上提供电压的行为不符合要求。  如果这是一个嵌入式系统、这不是一个合规性问题、您只需确保在集线器能够响应主机之前未启用 DP 上拉。

    此致、

    JMMN

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    您的帮助既及时又简洁。  非常感谢、您为我们提供了极大的帮助!

    Kinsey