This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD2E009:通过 Intel Cyclone V 器件支持高速差分线路中的热插拔功能

Guru**** 2774995 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2E009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912646/tpd2e009-to-support-hot-plug-feature-in-high-speed-differential-lines-with-intel-cyclone-v-device

器件型号:TPD2E009

大家好、


我们希望在我们要寻找 TVS 二极管的电路板中提供热插拔功能、并找到 TPD2E009器件。  

由于 Intel Cyclone V 系列收发器不支持热插拔功能、因此我们计划通过在连接器侧提供 ESD 保护来制作小型适配卡来保护 FPGA、因此我附上了我们的 FYR 要求的方框图。

现在、让我来 谈谈 TPD2E009器件是否可以处理浪涌、ESD 以及是否可以将其用于热插拔功能?

只有数据 Tx+/-和 Rx+/-线路需要热插拔、而不涉及电源。

请告诉我是否有任何问题或具有类似封装的更好替代选项、以支持热插拔功能?

此致、
Karthike2e.ti.com/.../Hotplug_2D00_1.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    欢迎使用 E2E!

    为了了解器件是否能够为热插拔事件提供保护、我们需要更好地了解瞬态事件。 TPD2E009经过 IEC 61000-4-2 ESD 保护标准测试、能够承受+/-8kV 电压、并根据 IEC 61000-4-5浪涌额定值标准、额定电流高达5A。 该器件还具有8V 的钳位电压和1A 的瞬态电流。 接近5A 额定值时、钳位电压将会更高。 如果系统将遇到的瞬态处于这些标准范围内、并且器件的钳位电压处于良好水平以保护收发器、则可以使用该器件。

    要了解有关 TI 保护器件测试的更多信息,请参阅以下应用报告: 用于 TI 保护器件的 IEC 61000-4-x 测试

    此致、

    Andy Robles