This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:TPS65987D 连接查询

Guru**** 2789435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD6S300, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912682/tps65987d-tps65987d-connect-query

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPD6S300TPS65987EVM

我的客户想知道如何连接原理图、在使用 Type-C 充电和 USB 2.0传输时。

在 C 型接口上的 USB2.0信号受到 TPD6S300保护后、

它同时接收到 TPS65987D 和 USB 主机(如下图所示)、是否正确?  

Type-C 适配器输入支持各种电压5V/9V/12V/20V、可以自动识别 TPS65987D、也可以配置 闪存编程。

正在等待您的回复。  

谢谢

星号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Star:

    是的、将 USB2信号连接到 TPS65987D 和 USB 主机是正确的。 但是、当您创建 PCB 时、请确保进入 TPS65987D 的迹线不会很长。 与 TPS65987D 的连接被视为存根、因此请确保存根不会很长、否则会干扰 USB2线路的信号完整性。

    对于您的另一个问题、是的、您需要使用 GUI 为您的系统创建自定义配置文件。 在 TPS65987EVM 页面上、有一些实用的教程可帮助您快速入门