This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1064RNQEVM:TUSB1064RNQEVM:DP 输出

Guru**** 2585275 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912119/tusb1064rnqevm-tusb1064rnqevm-dp-output

器件型号:TUSB1064RNQEVM

你(们)好,先生

通过购买 TUSB1064RNQ_EVKIT 来检查 DP 输出。

但是、来自智能手机的信号(Type-C)不是 DP 输出。

但是、在笔记本电脑上、您可以检查显示器上的视频。

请帮我解决问题。(TUSB1064RNQ_EVKIT)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hyojoon、

    使用的智能手机可能无法启用 DP 交替模式。 是否确定此智能手机已启用 DP 交替模式?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    此型号支持交替模式(Galaxy s10)。

    您能告诉我手机为什么不能正常工作吗?

    (如果套件不受支持、您能否推荐一个可接收手机视频信号并输出视频的套件?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    原因可能有很多。 PD 通信、AUX 总线或 DP 链路训练可能存在问题。 手机可以通过 USB 连接吗? 您在设置中使用哪种电缆? 可以在 EVM 上使用 DP 交替模式、您可以在笔记本电脑中看到这种情况。

    我们应该从 PD 通信开始、以了解到底发生了什么。 您是否有可用的 PD/Type-C 协议分析器? 如果没有 、您是否有 DP AUX 总线分析仪?