This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9803:TCA9803连接到 PCA9511?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PCA9548A, PCA9306, TCA9511A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911999/tca9803-tca9803-connect-to-pca9511

器件型号:

下图显示了我正在研究的原理图的部分视图:

我的问题:

 TCA9803 和 PCA9511之间的连接是否正常?

提前感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘海达

    您能不能详细解释一下? 对于 NC7SZ66M5和 CPLD 的使用、我几乎没有什么疑问。  如何单独使用 I2C 数据来处理 NC7SZ66M5开关? 如果它像复杂的 I2C 开关、那么需要处理数据和时钟、对吧? SDA 总上拉电阻为5kOhm、因为两个10kOhm 是并联的。 因此、请检查它是否适合您。 请告知我们 CPLD 和 NC7SZ66M5 的使用情况!!

    谢谢、

    Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vignesh.M

    这是我的描述。 如果您有任何疑问、请与我联系

    由于数据线是双接线的、而时钟线是单向的、因此它是单独处理的。
    2. I2C 总线上有8个子卡,每个子卡首先通过 PCA9511芯片。
    3、数据线由模拟开关 NC7SZ66M5控制。 由于背板上的接线、因此使用了两个模拟开关。 每个 NC7SZ66M5控制4个子卡插槽。 默认状态为 OFF (高阻抗)。 当 CPU 需要访问时、选择打开其中一个开关。
    4.时钟线通过 CPLD 逻辑来完成1扇出8功能。 默认情况下、SCL 输出也是关闭(高阻抗)、只有当 CPU 需要以哪种方式访问时、相应的通道 SCL 才会打开。
    5.在 CPU 访问控制期间,SCL 和 SDA 选通信号同时被控制,SCL 和 SDA 的布局长度和逻辑内部延迟不会被故意控制。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,刘海达

    感谢你的明确解释!!!!

    I2C 时钟在以下功能中将是双向的、

    1.时钟拉伸2. 多主控模式。

    我认为最好将时钟视为双向信号而不是单向信号。

    为什么不能尝试使用单个8通道开关 PCA9548A?  

    请告诉我您的想法。

    谢谢、

    Vignesh.M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用 user="Seasat Liu "]

    器件型号: TCA9803

    下图显示了我正在研究的原理图的部分视图:

    我的问题:

     TCA9803 和 PCA9511之间的连接是否正常?

    [BobbM]可以将 TCA980x 的一侧连接 到 PCA9511的导通 FET。

    我在这里只补充2条评论:

    (1)为什么使用 NZ7SZ66? 我认为 PCA9306这样的器件会更好、因为它无需额外的分立式组件。

    (2) TI 为 PCA9511提供了引脚对引脚替代方案、我们称之为 TCA9511A、它具有比 PCA9511更宽的 Vcc 范围、更高的温度支持和更好的动态失调电压。 在两者之间、使用 TCA9511A 更有意义。

    提前感谢您的支持。

    [/报价]

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Bobby

    1) 1)为什么使用 NZ7SZ66? 我认为 PCA9306这样的器件会更好、因为它无需额外的分立式组件。

    如果我们不使用此开关器件、则 SDA 线的背板上有8PICS PCA9511负载、信号质量可能不符合标准;使用开关器件后、SDA 上只有4PICS 负载; 如果我们使用 PCA9306、它不应解决 SDA 驱动能力问题。 问题。

    (2) TI 为 PCA9511提供了引脚对引脚替代方案、我们称之为 TCA9511A、它具有比 PCA9511更宽的 Vcc 范围、更高的温度支持和更好的动态失调电压。 在两者之间、使用 TCA9511A 更有意义。

    在 CTM 系统中、PCA9511和 TCA9511A 是相同的 AVL 代码、不可区分。 根据价格,市场份额由 CTM 采购决定