This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:有关在 UPS 中使用 DP83825I 的问题

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83825I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910535/dp83825i-questions-for-using-dp83825i-in-ups

器件型号:DP83825I

尊敬的团队:

我的客户正在考虑其 UPS 产品中的下一代高速通信。 目前、他们正在考虑以太网是否是建议的选项。 您能帮助回答他们的以下问题吗? 谢谢你。

1) 1)     以太网用于工业通信的通用协议是什么?

2) 2)     MCU 需要多少资源来支持以太网、例如 RAM 和闪存的大小?

3) 3)     市场上与 DP83825i 搭配使用的常见 MCU 是什么? 如果使用 C2000、 则只有最新的 F2838X 才能支持它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    感谢您的提问。  

    1. 根据应用要求、常见的工业以太网协议包括10Base-Te、100Base-TX 和1000Base-T。  
    2. 以太网需要兼容的 MAC 来提供支持、不需要 RAM 和闪存等其他要求、但可能取决于您的应用实现。
    3. F2838X 将支持以太网和 EtherCAT 应用。  

    此致、
    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Justin、

    感谢您提供信息。