This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83848I:DP

Guru**** 2966500 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911031/dp83848i-dp

器件型号:DP83848I

尊敬的 E2E:

请提供 MAC 接口端和网络/CAT-V 接口的布线阻抗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ramya、

    MDI 网络/CAT-V 差分对的布线应采用100欧姆差分阻抗。  

    MAC 接口引脚的布线阻抗应为68 Ω。  

    我很高兴与大家分享设计和布局指南、其中将提供我们设计以太网 PHY 的指南:

    http://www.ti.com/lit/an/snla079d/snla079d.pdf

    此致、

    Justin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    非常感谢您的回复、 提供 的信息非常有用、可以解决问题。

    此致、

    Ramya