主题中讨论的其他器件:DP83826E、 DP83822I、 DP83825I
你好。 我正在寻找能够解决我的问题的 TI 产品。 我有一个 ASIC 芯片、该芯片具有以太网 MAC MII 接口(10/100速度)、并且需要与 CPU 通信、该 CPU 还具有 MAC MII 接口和 USB2接口。 我已经了解到、您无法直接将 MAC MII 连接到 MAC MII -该协议将不起作用。 是这样吗? 基本上、我需要一位有关以太网 IEEE 802.3的专家。
否则、我需要某种类型的"桥接"芯片来将两者连接在一起。 TI 有什么?
我认为有两种可能的解决方案:-
1) 1)使用2端口 ETH 开关芯片并将 PHY 连接在一起。 因此、ASIC MAC MII 至 ETH SW MAC MII、将两个 PHY 输出短接在一起、然后将 ETH SW MAC MII 短接至 CPU MAC MII。
2) 2)使用 USB2到 PHY 桥。 但我找不到输出 MAC MII 接口的接口。 我假设我必须将其连接到另一个单端口 ETH PHY/MII 芯片(即与上面的选项1类似)。
注意:ASIC VIO 为1.8V