This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS215:HDMI 认证

Guru**** 2912410 points

Other Parts Discussed in Thread: TMDS181, HD3SS215, TS3DV642, HD3SS215EVM, TS3DV642EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911303/hd3ss215-hdmi-certification

器件型号:HD3SS215
主题中讨论的其他器件:TMDS181TS3DV642TS3DV642EVM

尊敬的技术支持团队:

我的目标是 HDMI 输入 x 2ch、但 FPGA 的 TMDS 输入为 x1。 因此、有必要在它们之间添加一个开关器件。

我之前使用 TMDS181进行 HDMI 认证(TDR)、但不需要重定时器功能。

我正在考虑将 HD3SS215或 TS3DV642用于软件。 TMDS181在此前级中是否必需? (TMDS181>HD3SS215或 TS3DV642>FPGA)

此外、HD3SS215或 TS3DV642是否通过了 HDMI 认证? 如果您有相关文档、请分享。

我认为您有数据可以通过 HD3SS215EVM 和 TS3DV642evm 的 HDMI 认证(TDR)。  

此致、

TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD

    HD3SS215是一款无源开关、兼容 HDMI 2.0信号。 HDMI 认证是对整个系统设计的验证、而不仅仅是 HD3SS215。  

    如果使用 TMDSD181、我会将 TMDS181置于 HD3SS215的输出端。

    谢谢

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 David:

    感谢你的答复。

     

    > HDMI 认证是对整个系统设计的验证,而不仅仅是 HD3SS215。  

    →如果整个系统(如 TDR)仅使用 HD3SS215 (无TMDS181 )是良好的,HDMI 认证是否通过?

      您是否 有仅与 TI 或其他客户 HD3SS215取得过 HDMI 认证的经验?

     

    >如果使用 TMDSD181、我会将  TMDS181 置于  HD3SS215的输出端。

    →这是否意味着使用 TMDS181 (重定时器)延长电缆?  

      (两个输入>  HD3SS215(2:1) > TMDS181 > FPGA)

      HD3SS215  优于  TS3DV642 ?

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD

    HD3SS215和 TS3DV642都适用于 HDMI 设计。 在 HD3SS215和 TS3DV642中进行设计时、您需要考虑多路复用器 Ron、BW 和插入损耗 TDR 是 HDMI 合规性的一部分、但您需要确保系统能够通过每个必需的 HDMI 合规性测试。  

    我认为这是我的第一个响应中的源端设计、因此我建议将 TMDS181置于 HD3SS215或 TS3DV642的输出端。 对于灌电流侧设计、我建议在 HD3SS215或 TS3DV642之前使用 TMDS181。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢你的答复。

    >对于散热器侧设计,我建议在   HD3SS215 或 TS3DV642之前使用 TMDS181

    →我的应用是投影仪、它需要两个来自 PC 的输入。 是灌电流侧设计吗?

      红色圆圈表示 TMDS181的位置。 正确吗?

       很抱歉让你一遍又一遍。 例如、如果在 HDMI 连接器上眼图张开度足够大、

      TMDS181 不是必需  的。 但是,眼图张开度不够,例如长电缆,因此  均衡器需要 TMDS181。 正确吗?   

        

    此致、

    TTD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TTD

    是的、TMDS181放置在灌电流连接器和 HD3SS215之间、如方框图所示。 有关更多详细信息、请参阅第9.2.2节"灌电流侧应用"。

    谢谢

    David