This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMDS181:TMDS181输出无效信号

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: TMDS181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911859/tmds181-tmds181-output-invalid-singnal

器件型号:TMDS181

您好!

我们将 TMDS181评估为灌电流。

我们尝试脉冲并拔下信号电缆、然后 TMDS181输出无效信号。

它会发生20次。

以下是我们的设置和条件。

信号源= 1920x1080@60Hz (来自信号发生器)。

MISC_CONTRAL_09H = 0x06
MISC_CONTRAL_0AH = 0xb1
MISC_CONTRAL_0Bh = 0x00
MISC_CONTRAL_0Ch = 0x61

我们不会向 Apply_RxTx_Changes 写入"1"、因为我们不会在 pulg 和 unplug 之间更改寄存器值。

可以告诉我任何建议或意见吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当寄存器0x09设置为0x02时是否会发生此问题?  

    您可以共享您的原理图吗?

    您可以在通过的案例和失败的案例之间转储第0页和第1页寄存器吗? 要访问第1页、请将0x01写入寄存器0xFF、然后从寄存器0x00转储到0xB1。

    谢谢

    David  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    >将寄存器0x09设置为0x02时是否会发生此问题?

    我们尝试 了上述设置、 TMDS181 目前工作正常。  

    我们将尝试更多的测试。

    但是、我想知道根本原因是什么、因此我将发送您要求的转储文件。

    我想  通过离线支持联系 以发送电路图。 没关系吗?

    转储数据将会非常低。 抱歉、我的单词太长、无法正确地附加转储文件。

    [通过案例 PAGE0]

    PAGE0_0x00 = 54
    PAGE0_0x01 = 4D
    PAGE0_0x02 = 44
    PAGE0_0x03 = 53
    PAGE0_0x04 = 31
    PAGE0_0x05 = 38
    PAGE0_0x06 = 31
    PAGE0_0x07 = 20
    PAGE0_0x08 = 01
    PAGE0_0x09 = 06
    PAGE0_0x0A = B1
    PAGE0_0x0B = 00
    PAGE0_0x0C = 61
    PAGE0_0x0D = 00
    PAGE0_0x0E = 00
    PAGE0_0x0F = 0f
    PAGE0_0x10 = 00
    PAGE0_0x11 = 00
    PAGE0_0x12 = 00
    PAGE0_0x13 = 00
    PAGE0_0x14 = 00
    PAGE0_0x15 = 80
    PAGE0_0x16 = 00
    PAGE0_0x17 = f0
    PAGE0_0x18 = 00
    PAGE0_0x19 = 00
    PAGE0_0x1A = 00
    PAGE0_0x1B = 00
    PAGE0_0x1C = 00
    PAGE0_0x1D = 00
    PAGE0_0x1E = 00
    PAGE0_0x1F = 00
    PAGE0_0x20 = 0A

    [通过案例页面1]

    Page1_0x00 = C3
    Page1_0x01 = 01
    Page1_0x02 = 3f
    Page1_0x03 = 00
    Page1_0x04 = a0
    Page1_0x05 = 00
    Page1_0x06 = 00
    Page1_0x07 = 00
    Page1_0x08 = 02
    Page1_0x09 = 00
    Page1_0x0A = 00
    Page1_0x0B = 33
    Page1_0x0C = 00
    Page1_0x0D = 00
    Page1_0x0E = 11
    Page1_0x0F = 00
    Page1_0x10 = 0f
    Page1_0x11 = 40
    Page1_0x12 = 00
    Page1_0x13 = 07
    Page1_0x14 = 01
    Page1_0x15 = 00
    Page1_0x16 = 00
    Page1_0x17 = 00
    Page1_0x18 = 00
    Page1_0x19 = 00
    Page1_0x1A = 00
    Page1_0x1B = 00
    Page1_0x1C = 00
    Page1_0x1D = 00
    Page1_0x1E = 00
    Page1_0x1F = 00
    Page1_0x20 = 00
    Page1_0xFF = 01
    Page1_0x21 = 00
    Page1_0x22 = 00
    Page1_0x23 = 00
    Page1_0x24 = 00
    Page1_0x25 = 00
    Page1_0x26 = 00
    Page1_0x27 = 00
    Page1_0x28 = 00
    Page1_0x29 = 00
    Page1_0x2A = 00
    Page1_0x2B = 00
    Page1_0x2C = 00
    Page1_0x2D = 00
    Page1_0x2E = 00
    Page1_0x2F = 00
    Page1_0x30 = 07
    Page1_0x31 = 70
    Page1_0x32 = 08
    Page1_0x33 = 00
    Page1_0x34 = 00
    Page1_0x35 = 00
    Page1_0x36 = 00
    Page1_0x37 = 00
    Page1_0x38 = 08
    Page1_0x39 = 00
    Page1_0x3A = 00
    Page1_0x3B = 08
    Page1_0x3C = 04
    Page1_0x3D = 06
    Page1_0x3E = 00
    Page1_0x3F = 00
    Page1_0x40 = 80
    Page1_0x41 = 80
    Page1_0x42 = 80
    Page1_0x43 = 80
    Page1_0x44 = D4
    Page1_0x45 = 00
    Page1_0x46 = 00
    Page1_0x47 = 00
    Page1_0x48 = fe
    Page1_0x49 = 01
    Page1_0x4A = e0
    Page1_0x4B =关
    Page1_0x4C = 03
    Page1_0x4D = 20
    Page1_0x4E = 00
    Page1_0x4F = 70
    Page1_0x50 = 00
    Page1_0x51 = 00
    Page1_0x52 = 00
    Page1_0x53 = 00
    Page1_0x54 = 00
    Page1_0x55 = 00
    Page1_0x56 = 00
    Page1_0x57 = 00
    Page1_0x58 = 00
    Page1_0x59 = 00
    Page1_0x5A = 00
    Page1_0x5B = 00
    Page1_0x5C = 40
    Page1_0x5D = 40
    Page1_0x5E = 40
    Page1_0x5F = 40
    Page1_0x60 = 00
    Page1_0x61 = 00
    Page1_0x62 = 00
    Page1_0x63 = 00
    Page1_0x64 = 00
    Page1_0x65 = 00
    Page1_0x66 = 00
    Page1_0x67 = 00
    Page1_0x68 = 00
    Page1_0x69 = 00
    Page1_0x6A = 00
    Page1_0x6B = 00
    Page1_0x6C = 00
    Page1_0x6D = 00
    Page1_0x6E = 00
    Page1_0x6f = 00
    Page1_0x70 = 00
    Page1_0x71 = 00
    Page1_0x72 = 00
    Page1_0x73 = 00
    Page1_0x74 = 00
    Page1_0x75 = 00
    Page1_0x76 = 00
    Page1_0x77 = 00
    Page1_0x78 = 00
    Page1_0x79 = 00
    Page1_0x7A = 00
    Page1_0x7B = 00
    Page1_0x7C = 00
    Page1_0x7D = 00
    Page1_0x7E = 00
    Page1_0x7F = 00
    Page1_0x80 = 00
    Page1_0x81 = 20
    Page1_0x82 = 00
    Page1_0x83 = 00
    Page1_0x84 = 00
    Page1_0x85 = 00
    Page1_0x86 = 00
    Page1_0x87 = 00
    Page1_0x88 = 00
    Page1_0x89 = 00
    Page1_0x8A = 00
    Page1_0x8B = 00
    Page1_0x8C = 00
    Page1_0x8D = 00
    Page1_0x8E = 00
    Page1_0x8F = 00
    Page1_0x90 = 00
    Page1_0x91 = 00
    Page1_0x92 = 00
    Page1_0x93 = 00
    Page1_0x94 = 00
    Page1_0x95 = 00
    Page1_0x96 = 00
    Page1_0x97 = 00
    Page1_0x98 = 00
    Page1_0x99 = 00
    Page1_0x9A = 00
    Page1_0x9B = 00
    Page1_0x9C = 00
    Page1_0x9D = 00
    Page1_0x9E = 00
    Page1_0x9F = 00
    Page1_0xA0 = 00
    Page1_0xA1 = 00
    Page1_0xA2 = EC
    Page1_0xA3 = 00
    Page1_0xA4 = 00
    Page1_0xA5 = 00
    Page1_0xA6 = 00
    Page1_0xA7 = 00
    Page1_0xA8 = 00
    Page1_0xA9 = 00
    Page1_0xAA = 00
    Page1_0xAB = 00
    Page1_0xAC = 00
    Page1_0xAD = 00
    Page1_0xAE = 00
    Page1_0xAF = 00
    Page1_0xB0 = 5e
    Page1_0xB1 = 88

    [故障案例 PAGE0]

    PAGE0_0x00 = 54
    PAGE0_0x01 = 4D
    PAGE0_0x02 = 44
    PAGE0_0x03 = 53
    PAGE0_0x04 = 31
    PAGE0_0x05 = 38
    PAGE0_0x06 = 31
    PAGE0_0x07 = 20
    PAGE0_0x08 = 01
    PAGE0_0x09 = 06
    PAGE0_0x0A = B1
    PAGE0_0x0B = 00
    PAGE0_0x0C = 61
    PAGE0_0x0D = 00
    PAGE0_0x0E = 00
    PAGE0_0x0F = 0f
    PAGE0_0x10 = 00
    PAGE0_0x11 = 00
    PAGE0_0x12 = 00
    PAGE0_0x13 = 00
    PAGE0_0x14 = 00
    PAGE0_0x15 = 80
    PAGE0_0x16 = 00
    PAGE0_0x17 = 70
    PAGE0_0x18 = 00
    PAGE0_0x19 = 00
    PAGE0_0x1A = 00
    PAGE0_0x1B = 00
    PAGE0_0x1C = 12
    PAGE0_0x1D = 04
    PAGE0_0x1E = 00
    PAGE0_0x1F = 00
    PAGE0_0x20 = 0A

    [故障案例页面1]

    Page1_0x00 = C3
    Page1_0x01 = 01
    Page1_0x02 = 3f
    Page1_0x03 = 00
    Page1_0x04 = a0
    Page1_0x05 = 00
    Page1_0x06 = 00
    Page1_0x07 = 00
    Page1_0x08 = 02
    Page1_0x09 = 00
    Page1_0x0A = 00
    Page1_0x0B = 33
    Page1_0x0C = 00
    Page1_0x0D = 00
    Page1_0x0E = 11
    Page1_0x0F = 00
    Page1_0x10 = 0f
    Page1_0x11 = 40
    Page1_0x12 = 00
    Page1_0x13 = 07
    Page1_0x14 = 01
    Page1_0x15 = 00
    Page1_0x16 = 00
    Page1_0x17 = 00
    Page1_0x18 = 00
    Page1_0x19 = 00
    Page1_0x1A = 00
    Page1_0x1B = 00
    Page1_0x1C = 00
    Page1_0x1D = 00
    Page1_0x1E = 00
    Page1_0x1F = 00
    Page1_0x20 = 00
    Page1_0x21 = 00
    Page1_0x22 = 00
    Page1_0x23 = 00
    Page1_0x24 = 00
    Page1_0x25 = 00
    Page1_0x26 = 00
    Page1_0x27 = 00
    Page1_0x28 = 00
    Page1_0x29 = 00
    Page1_0x2A = 00
    Page1_0x2B = 00
    Page1_0x2C = 00
    Page1_0x2D = 00
    Page1_0x2E = 00
    Page1_0x2F = 00
    Page1_0x30 = 07
    Page1_0x31 = 70
    Page1_0x32 = 08
    Page1_0x33 = 00
    Page1_0x34 = 00
    Page1_0x35 = 00
    Page1_0x36 = 00
    Page1_0x37 = 00
    Page1_0x38 = 08
    Page1_0x39 = 00
    Page1_0x3A = 00
    Page1_0x3B = 08
    Page1_0x3C = 04
    Page1_0x3D = 06
    Page1_0x3E = 00
    Page1_0x3F = 00
    Page1_0x40 = 80
    Page1_0x41 = 80
    Page1_0x42 = 80
    Page1_0x43 = 80
    Page1_0x44 = fb
    Page1_0x45 = 00
    Page1_0x46 = 00
    Page1_0x47 = 00
    Page1_0x48 = 01
    Page1_0x49 = fe
    Page1_0x4A = 1f
    Page1_0x4B =关
    Page1_0x4C = 03
    Page1_0x4D = 20
    Page1_0x4E = 01
    Page1_0x4F = 70
    Page1_0x50 = 00
    Page1_0x51 = 00
    Page1_0x52 = 00
    Page1_0x53 = 00
    Page1_0x54 = 00
    Page1_0x55 = 00
    Page1_0x56 = 00
    Page1_0x57 = 00
    Page1_0x58 = 00
    Page1_0x59 = 00
    Page1_0x5A = 00
    Page1_0x5B = 00
    Page1_0x5C = 40
    Page1_0x5D = 40
    Page1_0x5E = 40
    Page1_0x5F = 40
    Page1_0x60 = 00
    Page1_0x61 = 00
    Page1_0x62 = 00
    Page1_0x63 = 00
    Page1_0x64 = 00
    Page1_0x65 = 00
    Page1_0x66 = 00
    Page1_0x67 = 00
    Page1_0x68 = 00
    Page1_0x69 = 00
    Page1_0x6A = 00
    Page1_0x6B = 00
    Page1_0x6C = 00
    Page1_0x6D = 00
    Page1_0x6E = 00
    Page1_0x6f = 00
    Page1_0x70 = 00
    Page1_0x71 = 00
    Page1_0x72 = 00
    Page1_0x73 = 00
    Page1_0x74 = 00
    Page1_0x75 = 00
    Page1_0x76 = 00
    Page1_0x77 = 00
    Page1_0x78 = 00
    Page1_0x79 = 00
    Page1_0x7A = 00
    Page1_0x7B = 00
    Page1_0x7C = 00
    Page1_0x7D = 00
    Page1_0x7E = 00
    Page1_0x7F = 00
    Page1_0x80 = 00
    Page1_0x81 = 20
    Page1_0x82 = 00
    Page1_0x83 = 00
    Page1_0x84 = 00
    Page1_0x85 = 00
    Page1_0x86 = 00
    Page1_0x87 = 00
    Page1_0x88 = 00
    Page1_0x89 = 00
    Page1_0x8A = 00
    Page1_0x8B = 00
    Page1_0x8C = 00
    Page1_0x8D = 00
    Page1_0x8E = 00
    Page1_0x8F = 00
    Page1_0x90 = 00
    Page1_0x91 = 00
    Page1_0x92 = 00
    Page1_0x93 = 00
    Page1_0x94 = 00
    Page1_0x95 = 00
    Page1_0x96 = 00
    Page1_0x97 = 00
    Page1_0x98 = 00
    Page1_0x99 = 00
    Page1_0x9A = 00
    Page1_0x9B = 00
    Page1_0x9C = 00
    Page1_0x9D = 00
    Page1_0x9E = 00
    Page1_0x9F = 00
    Page1_0xA0 = 00
    Page1_0xA1 = 00
    Page1_0xA2 = EC
    Page1_0xA3 = 00
    Page1_0xA4 = 00
    Page1_0xA5 = 00
    Page1_0xA6 = 00
    Page1_0xA7 = 00
    Page1_0xA8 = 00
    Page1_0xA9 = 00
    Page1_0xAA = 00
    Page1_0xAB = 00
    Page1_0xAC = 00
    Page1_0xAD = 00
    Page1_0xAE = 00
    Page1_0xAF = 00
    Page1_0xB0 = 5e
    Page1_0xB1 = 88

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请接受我的友谊请求、然后您可以将原理图发送给我进行审核。  

    我将寄存器0x09设置为0x02、这将保持 TMDS181循环通电、并在每次拔下/插入电缆时重新锁定输入数据。

    谢谢

    David