This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH1297:是否有办法了解该器件锁定的频率?

Guru**** 2891410 points

Other Parts Discussed in Thread: LMH1297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1163727/lmh1297-is-there-a-way-to-find-out-what-frequency-this-device-has-locked-on

器件型号:LMH1297
编程指南仅介绍了如何获得数据速率模式(12G/6G/3G/HD/SD)。 
我想知道是否有办法知道 LMH1297是否锁定在1/1
或1/1.001。

我使用 LMH1297作为 Xilinx Kintex-7 FPGA 的前端。
Kintex-7接收器的数据速率允许波动±200ppm
基准时钟的基准电压。 因此、就是这样
在1/1和1/1.001的数据频率之间切换基准时钟。
因此、如果 LMH1297有一个寄存器来知道数据、会很有帮助
接收的频率。
 
 
 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMH1297是一款无参考 CDR、无法区分1分频或1.001分频。

    此致、Nasser