This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] XIO2001:此部件是否可用于 PCI 附加卡?

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: XIO2001

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/911975/xio2001-can-this-part-be-used-on-a-pci-add-in-card

器件型号:XIO2001

XIO2001支持一个外部仲裁器并接受一个外部时钟。 它是否可用于下游 PCI 插卡、以用作边缘连接器上的 PCI 总线与具有单通道 PCIe 接口的现代 MCU 之间的桥接器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    XIO2001只能将 PCI 和 PCIe 与连接到主机系统的 PCIe 链路桥接。  无法从 PCI 桥接、并将 XIO2001作为主机 PCIe 器件。

    此致、

    Lee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lee、

    感谢您的快速响应。

    还有两个问题:

    TI 没有 Diodes Inc.的交叉产品 PI7C9X111SL PCI Express 至 PCI 可反向接器?

    出于好奇、支持外部仲裁器的要点是什么(数据表的9.2.1.2.1.5)-同一主板上有两个 XIO2001器件?

    应用:

    pci

     MCU 具有 PCIe 接口、主板具有带有主机 PCI 接口(仲裁器和时钟源)的处理器: