This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD201:关于差动收发器的使用

Guru**** 2845290 points

Other Parts Discussed in Thread: P82B96

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/910269/sn65mlvd201-about-the-use-of-differential-transceivers

器件型号:SN65MLVD201
主题中讨论的其他器件:P82B96

大家好、

客户的项目需要一个双向 IO 板到板传输、速度约为1M。 客户想知道是否可以像这样使用差速器驱动器?

谢谢、

安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我不建议将驱动器输入和接收器输出短接在一起、因为创建的存根和驱动器/接收器的额外负载会导致信号完整性问题。

    此致、

    I.K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    可能知道是否没有其他器件可以使用、或者是否可以像 P82B96那样更快?

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    我不理解您对 P82B96的问题、您能对其进行重新表述吗?  

    此致、

    I.K.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  、

    客户想知道是否有其他推荐产品?

    此功能与 P82B96类似、但传输速度快于 P82B96。  客户传输的信号小于1M、传输距离约为2米。

    谢谢、

    安妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Annie:

    很抱歉耽误你的时间。 在功能方面、我们的所有 MLVDS 收发器都与 MLVD201类似。 也就是说、不建议按照原始帖子中的说明连接设备。

    此致、

    I.K.