This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9406:将 TCA9406与多个 I2C 器件配合使用

Guru**** 1859650 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, INA260, PCA9306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912336/tca9406-use-a-tca9406-with-multiple-i2c-devices

器件型号:TCA9406

您好!

我需要在我的设计中添加1.8V 从器件。 在寻找 I2C 电平转换器后、TCA9406似乎是该工作的理想选择、但我不会混淆它是能够将 VCCA 到 VCCB 的电压升高、还是能够将 VCCA 到 VCCB 的电压降低。

这就是我认为应该使用它的方式。 ESP32是 I2C 主设备、而 INA260和 ICM-20948都是从设备。 INA260为3.3V、ICM-20948为1.8V。

还可以吗?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TCA9406可以提供您需要的电平转换。 尽管另一种选择是 PCA9306、它具有许多封装选项、并且比 TCA9406更具竞争力。

    从原理图中可以看到引脚我们看起来正常、OE 以 VccA 为基准。 因此、我在这里看不到任何问题。

    -Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、

    不在1.8V 侧使用 R PULLUP 是可以的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、由于1.8V 侧具有内部10k 上拉电阻器、因此没关系。 如果 OE 为低电平、它们会被关闭、但这似乎不是问题、因为它直接与 VccA 相连。

    -Bobby