Other Parts Discussed in Thread: TCA9406, INA260, PCA9306
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TCA9406 您好!
我需要在我的设计中添加1.8V 从器件。 在寻找 I2C 电平转换器后、TCA9406似乎是该工作的理想选择、但我不会混淆它是能够将 VCCA 到 VCCB 的电压升高、还是能够将 VCCA 到 VCCB 的电压降低。
这就是我认为应该使用它的方式。 ESP32是 I2C 主设备、而 INA260和 ICM-20948都是从设备。 INA260为3.3V、ICM-20948为1.8V。
还可以吗?
谢谢你