This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:当 GRSTz 无效时、TUSB8041响应时间问题

Guru**** 2941480 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/912132/tusb8041-question-for-tusb8041-response-time-when-grstz-is-de-assertion

器件型号:TUSB8041

各位专家:

我们的客户想知道、在 GRSTz 引脚取消置位至完全功能后、TUSB8041的响应时间如何? 您能帮助检查一下这一次吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    集线器将在复位完成并配置后准备好运行。  如果集线器由 SMBus 或 I2C 进行配置、则必须在集线器准备好运行之前完成此操作。  对于引脚配置、在复位后对引脚进行采样、集线器将在微秒内准备就绪、但1ms 是一个很好的缓冲范围。

    此致、

    JMMN